结果:找到"Altium 原理图 PCB",相关内容1000条
- 立创EDA专业版pcb界面中,设计下的更新pcb到原理图功能,更新的只是元器件吗
- 想问一下这个更新pcb到原理图的功能,更新的只是元器件吗,目前已经连接好pcb,不知道可不可以从pcb转成原理图
- 所属专栏: 技术交流 标签: pcb 原理图 发帖人:丁四111111 发帖时间:2023-05-05 14:36:00
- 我是一个纯小白,想问个问题。。
- 我刚接触创客,目前只会用arduino做一个led灯的控制,无意间知道了原来创客都是自己设计PCB板,看了几个视频大概了解了下PCB是怎么做出来的,我目前想问的就是,咱们画PCB时候不是要先画原理图吗,那这个原理图上的电路,比如说哪加什么电容啊,电阻啊,都什么规格的,是都是按照芯片的数据手册画的吗?还是这些东西要学习什么知道了解到?现在很迷茫,希望大神指点一二。。。。。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图 PCB 发帖人:slayercjc 发帖时间:2022-08-21 21:02:00
- 关于STM32的PCB
- 就是我想做个STM32的PCB板,去模仿别人的原理图然后在立创EDA画,转成PCB后是这样,请问这样的PCB板相当于最小系统了吗?(就是可以正常工作,通过电脑烧录程序到单片机控制LED0和LED1的亮灭,没加什么外围器件)布线我用的自动布线。还有就是SWD那里我发现没有实际的元器件,这个该怎么办?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 原理图 发帖人:STM32学习 发帖时间:2022-01-24 15:39:00
- 专业板和标准版的选择问题
- 团队最近来了几个新同事,我想让他们直接使用专业版,相对规范,但是存在几个问题:1,不能离线办公,没有客户端2,我自己也不太会使用专业版3,其他同事之前一直使用的是标准版,马上用专业版不太习惯,且目前功能没有标准版强大4,专业版的连个最基本的原理图图纸都很复杂,一直不能很方便的修改属性,有时候自己新建的图纸符号再次引用时也不能修改5,专业版的教程过于简便,不详细,对初学者来说相对困难
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图、PCB 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-08-26 20:45:00
- 工程下的原理图/PCB重命名,版本管理
- 1.在某一个工程下面对原理图或PCB进行重命名后,不论是从原理图反向导入PCB中的变更或者从PCB中导入原理图中的变更,此时的很多元器件都需要重新摆放,很多工作就白做了,2.在版本控制管理希望能够出现工程文件框架。3.希望够出一个暂停对实时元器件重命名错误的检查,在满足需要最终对元器件命名有序排列。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图/PCB 发帖人:风沙盗影 发帖时间:2021-04-12 11:06:00
- 立创商城的器件为什么放置不了呢?
- 里面有这个资源,为什么不能用?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图,pcb 发帖人:头晕晕的小奶狗 发帖时间:2020-06-27 12:01:00
- 出价120元来帮我画个PCB双层板,原理图已经画好,完成布置走线
- 本人擅长软件,对硬件不太熟悉,现在原理图我也画好了,元器件封装也选择好了;这个任务也比较单:1、根据仪表壳体尺寸布置好元器件;2、根据元器件完成走线;点击查看原理图
- 所属专栏: 项目外包 标签: 原理图 PCB 发帖人:liujp327 发帖时间:2020-03-14 20:56:00
- Protel99SE视频教程|网盘链接
- 网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1tw7gbrJexpQVglqNsv8Dcg提取码:mhsa
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: protel 原理图 PCB 封装 Altium 发帖人:电子芯Main先生 发帖时间:2019-09-18 14:58:00
- AltiumDesigner画图不求人403D模式下快速翻转PCB
- 原文地址(有视频教程):https://mp.weixin.qq.com/s/A7DiQ9lYIQLJcoC3UpQJ_w往期技术文章:https://mp.weixin.qq.com/s/53TP7kaH4Z4CzIj-URsFyA
- 所属专栏: 技术交流 标签: Altium 原理图 PCB 发帖人:电子芯Main先生 发帖时间:2019-08-24 18:12:00
- 求助贴,关于AD(AltiumDesigner)使用
- 求助贴。有没有熟练使用AltiumDesigner的大佬指导一下,如何关闭/隐藏原理图设计界面的右侧库文件最下方供应商链接和供应商信息。因为在使用【库窗口】时,这两项参数根本用不到,而软件默认的这两个参数反而占很大空间,影响使用[元器件选择]窗口。关键字:AltiumDesigner,原理图,库文件,使用习惯
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图 AD Altium Designer 发帖人:AN 发帖时间:2018-11-20 09:20:00
返回